This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:启用内部VREGEN并使用VCC18为12.000MHz晶体振荡器供电

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639017/tusb3410-internal-vregen-enabled-and-using-vcc18-to-power-a-12-000mhz-crystal-oscillator

部件号:TUSB3410

您好,

我有一个使用TUSB3410的设计,它使用内部VREG电路。

将VREGEN#引脚1拉低,以启用VCC18引脚处的内部1.8V稳压器。

此引脚的输出随后用于为晶体振荡器AP3S2-12.000MHZ-L-K-T供电,其输出连接到TUSB3410引脚27 (X1/CLK1)。

针脚26 (X2)未连接。

这是否可以接受?  数据表或EVM用户指南未提及是否可以使用内部稳压器为馈入同一部件的振荡器供电。

如果振荡器是通电的振荡器,振荡器是否必须在单独的电源上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1.8V稳压器专门设计用于支持器件自身的负载。
    您的设计必须具有单独的电源为振荡器供电。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试使用外部1.8V电源,但TUSB3410的实例拒绝工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供您的设备实施示意图,以便我们进行回顾?

    如果在这个公共论坛上分享是一个问题,您可以向我发送一个朋友请求,然后发送一封带有示意图的私人邮件。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我确定了问题。 它是与上游SMSC USB2517B集线器的兼容性设置。
    集线器的默认设置与TUSB3410不兼容。 问题并不明显,但如果仔细阅读数据表,您可以发现它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 很高兴听到您已确定问题的根本原因。

    此致,
    豪尔赫