This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320EVM:将EVM设置为通告高电流(3A)模式

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320EVM, TUSB321, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629685/tusb320evm-set-evm-to-advertise-high-current-3a-mode

部件号:TUSB320EVM
主题中讨论的其他部件:TUSB321TUSB320

您好,

我有两个TUSB320EVM,我想通过以下方法进行设置:

EVM #1是通告3安培的DFP集。

EVM #2是GPIO模式下的UFP,允许LED显示DFP的当前通告。

现在它正在工作,以便GPIO模式下的UFP正确,并且显示DFP正在通告默认电流模式(UFP输出1=高,输出2=低)。

我是否可以修改EVM以使DFP通告3安培? 而不是通过I2C写入?

感谢您的帮助!

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    簧片,

    不幸的是,TUSB320只能通过I2C配置为3A。 如果您需要的是用于当前通告的GPIO控制,则可以将TUSB321作为替代方案。

    此致,
    迭戈。