This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410连接到USB 2.0 集线器,该集线器连接到上游USB 2.0 主机端口

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639811/tusb3410-tusb3410-connected-to-usb-2-0-hub-which-is-connected-to-upstream-usb-2-0-host-port

部件号:TUSB3410

您好,

我的TUSB3410有问题。

在此设计中,TUSB3410连接到7端口USB集线器的端口2,其上行端口连接到计算机的USB 2.0 主机端口。

设备管理器(在Windows 7和10下)都表示设备存在问题。

这种设计在过去一直有效,但直接连接到USB 2.0 主机端口。

将TUSB3410插入USB 2.0 集线器后,它是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TUSB3410完全符合USB规范,并已通过USB-IF认证;因此,它必须通过一系列互操作性测试,包括验证设备在不同USB树拓扑(精确位于一个和多个USB集线器后面)上的运行情况

    如果设备在直接连接到主机控制器时工作正常,我认为这很可能是您的USB集线器有问题,但我也会检查驱动程序安装或资源分配问题(您可以在USB总线上连接多达127个USB设备端点)

    “Device Manager (设备管理器)”中显示的错误代码是什么?
    是否有方法可以获得USB协议分析器跟踪,显示将TUSB3410连接到集线器时发生的情况?

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我确定了问题。 它是与上游SMSC USB2517B集线器的兼容性设置。
    集线器的默认设置与TUSB3410不兼容。 问题并不明显,但如果仔细阅读数据表,您可以发现它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 我很高兴听到您发现了这一点。

    此致,
    豪尔赫