This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS94:SNLVDS94数据输出引脚

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629382/sn65lvds94-snlvds94-data-output-pins

部件号:SN65LVDS94

SHTN引脚是否会导致SN65LVDS94数据输出线路变为HiZ? 我可以使用该功能并行连接两个零件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Amitai:

    是的,这是一个合适的实施。 由于SHTDN的低电平将TTL输出置于高阻抗状态。 只需考虑"启用时间,SHTDN至相位锁定"和"禁用时间,SHTDN至关闭状态"。

    此致,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Joel:

    答 您的答案是否也与CLK相关-这意味着当启用SHTN引脚时它也是HiZ?
    B. 此HiZ设置为开机还是D0-D28和时钟输出设置为开机时的特定级别?

    此致,
    NIR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    AB