This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:PDO在哪里注册?

Guru**** 2574945 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640749/tusb422-where-is-the-pdo-in-register

部件号:TUSB422

您好,

TUSB422将通过I2C向MCU提供VBUS更改请求,对吗?

但我在  数据表中看不到PDO/VBUS更改请求相关寄存器,就像下面的另一个PD PHY寄存器一样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有用于PDO请求的寄存器。  它将作为PD消息进入PD Rx寄存器。   运行PD堆栈SW的MCU 将读取 请求的Rx寄存器并确定要启用的适当PDO。