This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546A-DCI:输出电缆

Guru**** 2544180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629558/tusb546a-dci-output-cable

部件号:TUSB546A-DCI

您好,先生  

如果我使用TUSB546连接TypeC连接器,并且测试可以通过3.1 第1代SI测试/认证  

输出电缆可以支持多长时间??

例如  

此C型端口可以支持输出28AWG 3 m C型电缆?

此Type-C端口可支持输出3 m Type-C电缆,插入损耗为10dB @ 2.5GHz?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    实际值取决于端口的通过边界。 请遵循以下示例:

    考虑到眼睛高度为128mV的导通和28AWG电缆(根据C型规格,损耗曲线在1.9dB/m和2.1dB/m之间),我们可以估计总损耗为6dB或50 %。 这将产生60mV信号(在纸张上),这是标准3.1 第1代接收器(30mV)上最小差分接收峰间电压规格的两倍。 此余量将为设备端的3dB损耗提供足够的空间(理论上)。

    此致,
    迭戈。