This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8040A1:过电流函数

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629533/tusb8040a1-over-current-function

部件号:TUSB8040A1

您好,先生:

我们测试了TUSB8040A1 OC功能,如果负载为2.7A,则8040a1将停止提供USB 5V电源。

但当我们断开负载时,它不能自动为5V重新供电。

我们需要重启系统,IC功能正常。
这种现象是正常的吗?

顺便提一下,我附上了示意图,如下所示。 请帮助检查我们是否有错误。 谢谢!!

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-P20-USB3-HUB_5F00_TUSB8.output_2D00_New.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    过流负载/电平由控制下行端口VBUS的下行USB电源开关确定。 此电源开关的故障输出通常用于驱动集线器的OVERCURZ输入。 只要过电流事件持续,集线器将取消断言与断言的OVERCURZ输入关联的PWRCTL输出。 集线器还将向主机控制器报告过电流事件。 然后,主机控制器驱动程序可能会禁用集线器下游端口的电源,直到关闭并重新打开电源为止,我相信这就是您系统中发生的情况。

    此致,
    JMMN