This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:速率引脚设置为保留

Guru**** 2932100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629436/ds80pci800-rate-pin-setting-to-reserved

部件号:DS80PCI800

您好,先生:

我的问题是,如果我将速率PIN设置为保留模式,会发生什么情况?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    如果将速率引脚拉入保留模式,则其功能将与启用去重功能的第3代相同。

    但是,我们注意到这会导致信道从自动空闲状态缓慢关闭和打开。 在某些情况下,关闭和打开时间可能会超过PCIe标准指定的最大活动至空闲或空闲至活动时间。 为了防止发生这种情况,速率引脚不应高接1千欧与VDD连接。 我们建议将速率引脚保持浮动状态。

    此致,

    Michael