This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:关于推荐使用TCPM的MSP430

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629210/tusb422-about-recommended-msp430-with-tcpm

主题中讨论的其他部件:TUSB422MSP-EXP430FR5969

大家好,

 

我们正在寻找适用于TCPM的MSP430,并找到了TUSB422EVM快速入门指南(SLLU252)。

根据此用户指南,TUSB422EVM可以独立运行,也可以与MSP43x LaunchpadTm一起运行。

 

[SLLU252]

http://www.ti.com/lit/ug/sllu252/sllu252.pdf

 

但是,我们无法在TI HP上找到TUSB422EVM,也无法订购TUSB422EVM。

因此,我有4个问题。

 

--------

[Q1]

我可以订购TUSB422EVM吗?

如果是,请告诉我们订购方法。

———

 

[Q2]

我们希望在MSP430上运行TUSB422EVM。

我知道,如果我们获得了“TUSB422软件”,我们可以将TCPM安装到MSP430。

我的理解是否正确?

http://www.tij.co.jp/product/jp/TUSB422/description

———

 

[第三季度]

我知道MSP43x LaunchpadTm是“MSP-EXP430FR5969”,我们可以将任何MSP430与I2C一起使用。

能否告诉我们您是否有任何推荐的MSP430部件号(我们的客户需要小型PKG)?

———

 

[第四季度]

我们的客户希望使用USB Type-C和PD 1.2。

我知道他们必须将TPS254x用于1.2 SO TUSB422和带1.2 的MPS430无法检测到。

我的理解是否正确?

--------

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kanemaru-San,

        在这里,您将看到我对问题2 - 4的反馈。

    2)您的理解正确,只需在TUSB422产品页面中请求软件即可。

    3)该软件已针对MSP43x Launchpad (MSP-EXP430FR5969)构建,因此它是一种简单的方法。

    4)您的理解正确。 1.2 依靠DP DM终端协商电池充电,TUSB422不会接触到这些信号,因此两种充电方案都是独立的。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru-San,

    我已经发送了一封关于TUSB422EVM订购方法的电子邮件。

    此致。
    jc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego-San,Jose-San,

     

    感谢您的及时回复和详细信息。

     

    此致,

    Kanemaru