This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万EVM:推荐用于测试EVM的MAC控制器

Guru**** 2580275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639870/dp83822evm-recommended-mac-controller-to-test-evm

部件号:DP8.3822万EVM

团队,

我的客户希望评估我们的DP8.3822万EVM。
我们是否有推荐的MAC控制器EVM用于快速测试设置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FRAMziskus,您好!

    我们没有推荐的MAC控制器,但任何支持MII/RMII/RGMII的MAC都应与DP8.3822万配合使用。 我们还提供USB2MDIO软件工具(www.ti.com/.../USB-2-MDIO) ,允许用户控制DP8.3822万上的内部寄存器。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复Aniruddha。

    如果我们没有具体的建议,我们是否可以给出任何建议? :)
    我的客户目标是尽可能简单地评估PHY,而无需在控制器端进行太多设置。

    此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FRAMziskus,您好!

    我们有DP8.3822万的参考设计。 参考设计不可供购买,但其所有宣传材料都在网上(用户指南,设计文件,测试结果等)。 客户可以对其进行审核并创建自己的评估原型。

    www.ti.com/.../TIDA-0.0928万
    www.ti.com/.../TIDA-0.0299万

    对于初步分析,DP8.3822万EVM是一个很好的起点。 他们可以使用MSP430启动板和我们的USB2MDIO软件来配置EVM。

    此致,
    Aniruddha