This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA100-Q1:连接到2.0 Master

Guru**** 2547090 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVDA100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629215/sn65hvda100-q1-connection-to-lin2-0-master

部件号:SN65HVDA100-Q1

您好,

SN65HVDA100-Q1是符合2.1 的设备。
当设备连接到2.0 的同时,是否存在任何问题?
我认为没有问题,但我想证实。
如果您能帮助此主题,我将不胜感激。

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuji-san您好!

    正确的是,将SN65HVDA100-Q1与2.0 主控制器配合使用时没有问题。 2.0 与2.1 的各项规格使用同一物理层,因此符合其中一项标准的收发器设备也符合另一项标准。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San,您好!

    感谢你的帮助。
    我明白了。

    此致,
    柳枝