This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:CC引脚的电容是什么?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640441/hd3ss3220-what-is-capacitance-of-cc-pins

部件号:HD3SS3220
主题中讨论的其他部件:TPD6S300

在回顾使用TPD6S300的另一产品时,我们遇到了一个关于CC系列的外部上限要求的问题。   TPD6S300手册的9.2 .2.3 部分描述了CC电容的要求,在我们的设计中,CC线穿过此部分,直接进入HD3SS3220。  但是,我无法找到 HS3SS3220的CC电容参数,尽管参考原理图未显示CC线路上的任何额外电容,但我想知道我们是否符合要求。  

 

HS3SS3220上CC引脚的电容是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ronnie:

    请让我向团队询问此参数。 我会尽快通知您。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ronnie:

    我已与团队确认。 遗憾的是,我们没有此参数的确切值,但是CC线的典型最大上限规格(以100 pF为序)远远低于此值。 在HD3SS3220中,没有特意将电容放在此处,CC线路上的电容只能是电极片,ESD和寄生物,应按几pF的顺序排列。

    此致,

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT团队