This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:TPS2544

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629349/tps2544-tps2544

部件号:TPS2544

TPS2544具有分隔器1和分隔器2

1. iPhone的分频器1是哪一个? 分禾器2?

TPS2544支持为I电话充电至“A”

3.TPS2544支持为索尼设备充电至“A”

4.TPS2544支持为Samsung ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    1.分隔器1. 分隔器2适用于iPad。  根据您的应用,TPS2544可以设置为DCP自动模式,并将进入状态机以实施正确的充电方案,具体取决于所连接的设备。

    2.3. 4.具体取决于设备。 TPS2544的最大可调电流限制为2.5A,可以支持所有常用的充电方案。

    希望这能有所帮助,

    多诺万