This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:UTX1P/N,UTX2P/N,URX1P/N,URX2P/N处的交流耦合电容

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640200/tusb544-ac-coupling-capacitance-at-utx1p-n-utx2p-n-urx1p-n-urx2p-n

部件号:TUSB544

大家好,

数据表显示了以下有关UTX1P/N,UTX2P/N,URX1P/N,URX2P/N处交流耦合电容的信息



另一方面,TUSB544 EVM在UTX1P/N,UTX2P/N,URX1P/N,URX2P/N时显示220nF
220nF是否也是推荐值?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-san,您好!

      表中必须有一个拼写错误。 根据Type-C规格,交流耦合电容器的电容范围为75nF至265nF,220nF是根据Display Port Alternate模式规格推荐的值。  

    注意:当您在RX对上包括交流电流电流上限时,我们建议使用较高的值(即 330nF),因为这些电容将与C型电缆另一侧的TX交流电容串联,因此总电容将高于75nF。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    很抱歉,我可能会让您感到困惑。

    我想知道 图35 (第45页)中“3.1 44/1.4 Host”和“TUSB544”之间的建议交流电容。
    (非"USB Type-C插座"侧)

    图35所示的100nF建议值是多少?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    八分三,

      220nF也是推荐值。

    此致,

    迭戈