This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求HDMI 2.0 1:4 MUX

Guru**** 2459860 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629260/asking-for-hdmi-2-0-1-4-mux

主题:HD3SS215中讨论的其他部件

大家好,
我们是否有2.0 1:4 MUX?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HD3SS215是HDMI 2.0 6.0 Gbps 2:1/1:2差动开关,是否有帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,
    您能否推荐1:4 MUX解决方案?


    谢谢!
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,SHH

    对于HDSS2150 2.0 ,我们只有HD3SS215,您需要放置3个此设备才能获得1:4的开关。

    此致