This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7.5452万B:开机时出现故障

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640579/sn75452b-glitch-during-power-on

部件号:SN7.5452万B

尊敬的技术支持团队:

SN7.5452万B在通电过程中导致输出引脚出现故障。

SN7.5452万B是否可以在以下情况下工作?

我猜 它的逻辑在通电时不稳定。

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TTD,  

    此行为异常。 我们能否获得设计的原理图或更多规格? 您是否在驱动感应负载? 如果是,您是否使用回扫二极管?  

    乍一看,瞬变似乎是由负载的感应反冲引起的,但更多信息会更好。

    谢谢!

    亚瑟