This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI是否有将UHD-SDI转换为CSI的解决方案(参考设计)。

Guru**** 2546360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629269/does-ti-have-a-solution-ref-design-to-convert-uhd-sdi-to-csi

TI是否有 将 UHD-SDI转换为CSI的解决方案(参考设计)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rajesh:

    遗憾的是,我们没有能够执行此操作的IC解决方案。 UHD-SDI转换到其他接口输出通常通过FPGA或ASIC (如Xilinx UltraScale或Intel Arria 10)实现。

    但是,我们确实有信号调节产品,如电缆均衡器设备,它们可以在进入FPGA之前提高SDI信号的信号完整性。

    此致,

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    感谢您的回复。
    由于Xilinx需要其他组件的数量,这将增加我的BOM成本。

    TI是否有分辨率数据较低的解决方案?

    谢谢
    Rajesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajesh:

    很遗憾,不是 所有涉及从SDI转换到CSI的可能解决方案都需要与中间的FPGA接口。

    此致,

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Micheal的快速解决。