This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/处理器-SDK-C667X:支持I2C驱动程序的EDMA

Guru**** 2574905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640660/rtos-processor-sdk-c667x-edma-support-for-i2c-driver

部件号:Processor-SDK-C667X

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我已下载 了processor-SDK-C667X 并参考了为SDK提供的驱动程序。  对于I2C,对于C667x,它只具有基本的EEPROM测试,对于EDMA没有任何测试。

所以,对于I2C来说,EDMA支持不存在,或者没有给出简单的示例,但它确实支持EDMA?

谢谢,此致,

Raksha Dhruna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    C667x处理器支持I2C的EDMA。 例如,请参阅C6678 I2C用户指南(www.ti.com/.../sprugv3.pdf),2.13 DMA Events generated by the I2C Module (I2C模块生成的DMA事件)一节。

    此致,
    Yordan