This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS7.5176万BT:关于VOH值

Guru**** 2543160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629207/ds75176bt-about-voh-value

部件号:DS7.5176万BT

尊敬的专家:

我确认了DS 7.5176万 BTMX的P3电气特性数据表。
VOH的值是2.7 V (min),但实际VOH值的应用电压范围的值是多少?

最好的,富豪

***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,***-san,

    该值通常接近VCC电压,但由于TTL驱动器的有限输出阻抗,输出电流增加时,该值将降低。
    当来自引脚的输出电流为400 uA且VCC电压处于其最小值4.75 V时,将出现最小值。由于这是一个输出电压规格,因此不会对引脚施加其他电压。 我希望我已经回答了您的问题,但如果我误解了您的需求,请告诉我。

    此致,
    Max Robertson