This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:闪存为空且连接了电源时的PP_HV状态

Guru**** 2543150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629243/tps65982-pp_hv-state-when-flash-empty-and-source-connected

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我想知道,如果闪存为空,我们插入电源(可能是PD或不是PD),PP_HV的状态是什么? (设备应在之后作为消费者工作...) 设备是否应允许5V通过?

合规性如何描述? 是否有任何方法可以将设备配置为允许5V通过空闪存?

提前感谢!

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    TPS6.5982万数据表的图65突出显示了器件的无电电池电流。 如果BUSPOWERZ引脚上具有1.8V电压且RPD引脚连接到CC引脚,则设备将在从SPI闪存加载应用程序配置之前关闭PP_EXT。

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,
    非常感谢您的快速回复!
    此致,
    丹尼尔