This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:控制配置寄存器中的“如果外部供电,永不下沉”位

Guru**** 2575395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640460/tps65982-never-sink-if-externally-powered-bit-in-control-configuration-register

部件号:TPS6.5982万

大家好,

您能否告诉我,如果  在控制配置寄存器(0x29, bit 30)中断言“如果外部供电,则从不接收”位会发生什么情况?

主机接口指南中没有关于该功能的说明。

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    如果在控制配置寄存器中声明“如果外部供电则从不接收”位,则TPS6.5982万不会关闭任何电源路径作为接收器(如果它是由VIN_3V3供电)。 如果VBUS是唯一的电源(无电电池启动),TPS6.5982万才会关闭作为接收器的电源通道。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    谢谢,我明白了。

    此致,
    Takashi Onawa