This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:询问DS90UB953图像传感器建议

Guru**** 2575415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640397/ds90ub953-q1-asking-for-the-ds90ub953-image-sensor-recommendation

部件号:DS90UB953-Q1

大家好,
Cusotme想知道我们是否有任何推荐的图像传感器建议列表。 请给出建议。

谢谢!
Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Scott:
    我们不建议使用传感器。它们可以使用任何带有CSI或并行接口的传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hamzeh,

    TI_DS90UB953图像传感器的分辨率限制有多少像素?
    对于DS90UB953,客户是否可以使用任何带有CSI或并行接口的2M图像传感器? 谢谢你。


    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Scott:

    我们不限制设备 的像素数,我们有数据速率限制。

    UB953可支持任何具有CSI输出的传感器,数据速率最高可达3.2 Gbps。

    UB933可支持任何具有 并行输出的传感器,数据速率高达1.2 Gbps。