This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:IBIS模型和hyperlynx仿真

Guru**** 2924020 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640090/tusb501-ibis-model-and-hyperlynx-simulation

部件号:TUSB501

您好,

我正在模拟3.0 的1个母线。 该路径由SMD连接器,TUSB501,ESD二极管以及3.0 类型的A连接器组成。

我从TI网站下载了用于TUSB501的IBIS模型。

我还将IBIS模型用于连接器以模拟发射器和接收器。 因此,我将TUSB TX输出对分配给SMD连接器,将TUSB Rx输入对分配给A型USB连接器。

我还将电源电压电平分配给网。

我 不知道如何为TUSB501设置DE,OS和EQ引脚。

在TUSB501的输出端,TX_p和TX_n行具有100nF串联。

图中显示了分配给TUSB501转接驱动器(IC3102)的型号

这是SMD连接器的刺激(SSTX输出对建模为TUSB501 TX输出对):

这是引脚2和3处的IC3102输入信号:

这是差分信号

这是TUSB501引脚6和7输出的输出信号。 我不知道为什么

输出端没有信号。

请帮帮我

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nicola,

    我没有使用IBIS模型,但我认为您必须在TX对上包括45 - 50欧姆负载,因此转接驱动器启用其输出。 此假设基于TUSB501需要此负载来启用其信道这一事实。 如果负载无法解决您的问题,我也会尝试运行IBIS模型。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    非常感谢您的帮助。 我将尝试插入负载。

    我有一些问题。

    我没有阅读数据表中有关启用TUSB501输出的50ohm负载的内容。 这是否仅用于仿真目的,否则也会影响我的PCB电路的功能?

    根据数据表,TUSB501在输入和输出对处具有端接。 因此我认为宜必思车型也将考虑此终止。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nicola,

    有一个检测块,它通过检测其输入阻抗定期查找USB3接收器。

    我同意数据表不清楚这方面的细节,它只在说明的第二段中提到,但您可以在3.0 各种规格的6.11 -接收器检测一节中找到该过程的详细说明。

    我的假设是基于模拟结果,其中TUSB501似乎处于非活动状态,而mos可能是由于没有此电阻负载所致。

    注:请同时包括TUSB501和连接器之间的TX交流耦合电容器。建议值为100nF

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    我试图使用hyperlynx端接功能在转驱动器的引脚6和7之间放置一个100ohm的差分端接,但这并没有解决问题。 电容器存在于转子的TX对和连接器之间。

    电阻器端接的最佳位置是什么? 是在复位器输出处还是在100nF电容器之后?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicola,

    请尝试使用独立的50欧姆接线端接GND,这些接线端接必须放在交流耦合盖后面。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    非常感谢您的帮助。

    我尝试了您的解决方案,但似乎没有任何效果。 TUSB输出端无信号。

    我有另一个疑问:

    一个月前,我发布了有关TUSB501的主题: e2e.ti.com/.../613275

    现在,我手中有电路板,只有TX路径工作正常。 mux为NXP CBTL0.2043万A,是被动式的。

    我是否需要在下部复位器的输出端接电阻器? (其TX信号对从右侧进入多路复用器)

    此致

    尼古拉