This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:免费寄存器地址?

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639904/ds90ub914a-q1-free-register-address

部件号:DS90UB914A-Q1

您好,TI:

我的保管人Wan在DS90UB914A中使用免费注册。

空闲地址表示 读/写寄存 器地址/位,它不影响设备功能。    

我的客户告诉我 ,他们使用DS90UB926的地址0x18作为免费注册。  

(我不确定这是否是TI的建议。)

如果  DS90UB914A和DS90UB934上有可用的自由寄存器位,

请告诉我地址和位?  (此时仅1位就足够了)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DS90UB914A或DS90UB934没有专用的免费寄存器。

    但是,如果您的客户未使用所有 从属ID和从属别名地址, DS90UB914A上未使用的0x08至0x17位7:1可用于读/写。

     或DS90UB934上未使用的0x5D至0x6C位7:1。  

    此致,

    查利蔡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charley,非常感谢。

    这是非常有用和足够的信息。