This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:询问TUSB211设备无法检测问题

Guru**** 2575395 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639310/tusb211-asking-for-the-tusb211-device-cannot-detect-issue

部件号:TUSB211

大家好,
客户在主机应用程序上设计TUSB211
客户使用和(不带TUSB211)进行体验。

请您提供您的意见,为什么2.0 的某些设备在使用TUSB211时会出现故障?

实验:
客户在没有使用TUSB211 USB调节器的情况下进行了10个周期的测试:
使用TUSB211:通过x6,失败x4 (测试结果如下)
不使用TUSB211:通过x10,失败x0

通过场景,D-高电平正常(3V),通过主机执行重置,我们可以看到低脉冲,键盘工作正常


故障情况,D-高电平约为1V,键盘无法正常工作。
重新插入USB电缆后,D-将变为正常(3V),然后主机可以执行重置,键盘工作正常

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH您好,

    请确认键盘是否已实际连接@高速,TUSB211仅在检测到HS连接时才处于活动状态,但大多数键盘使用全速连接。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    客户将在下个月访问MP。有关问题,请提供帮助。  

    1.这是否意味着TUSB211无法支持市场上的大多数键盘?  请问“TUSB211 only active when it detects a HS connection (检测到HS连接时,TUSB211只处于活动状态)”的描述是什么?

    2.如何确认键盘仅使用全速? 客户确认键盘是低速设备。

    3,第7页说可以支持LS和FS模式。 如果TUSb211未处于活动状态,为什么USB键盘会出现故障?  






    谢谢!
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    请您帮忙吗?

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下是我对您问题的回答:  

    1. 由于TUSB211处于非活动状态,因此它应该支持所有全速/低速设备。
    2. 您可以使用USB查看器软件(如 USBtreeViewer)确认设备连接速度。 出现问题时,Plesae提供键盘的实际速度连接。
    3. 我希望在 问题发生时看到ENA_HS,VCC和VREG的范围捕获。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的回复。 我将与客户一起检查ENA_HS,VCC和VREG波形。

    请参阅我们测量的波形。

    通道1:VCC

    CH2:RST

    CH3:D+

    CH4:D-

    1.故障波形

    2.通过波形

    以下是速度信息。

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    请参阅范围捕获。

    出现症状时,调节器似乎检测到高速模式。

    1.失败案例

    2.通过波形

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的观察结果是正确的,正在检测,低速将失败。

    由于某种原因,当 VCC和RESET应用到211时,主机启用了hs端接。 如果在通电时启用主机hs端接,则需要延迟211复位,直到禁用主机us端接。 在211复位引脚上添加大盖并延迟复位,以查看问题是否消失。