This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:硬件重置取消断言的时间

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639118/dp83822i-timing-of-hardware-reset-de-assertion

部件号:DP8.3822万I
主题中讨论的其他部件: TLK105L

您好,

我有关于DP8.3822万I重置计时的问题。

从DP8.3822万I的数据表中,我找不到计时规范
VDDIO/AVD和Hardware reset_N之间
VDDIO/AVD和Hardware RESET_N之间是否有任何定时规格?

我想知道的是,
VDDIO/AVD稳定后是否需要取消对Hardware reset_N的声明?
如果是, 则在VDDIO/AVD稳定后,RESET_N需要声明多长时间?

从DP8.3822万I的数据表中,我找不到上述计时规范。

此致,
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,g.f

    RESET_N针脚无需等待耗材稳定。 当VDDIO/AVDD电源增加时,会生成内部复位。

    POR时间通常为200毫秒,当从供应上升和复位拉高时,遵循通电时间T2中所示的时间。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    感谢您的回复,我了解VDDIO/AVDD和RESET_In之间没有计时规范。
    但是很抱歉,我还有一些关于DP8.3822万I重置的问题。

    >"当VDDIO/AVDD电源增加时,将生成内部复位。"
    问题1.
    您的意思是,即使在加电后声明RESET_N,也会生成内部复位吗?
    或者是否还需要为生成内部重置取消声明RESET_N?


    问题2.
    RESET_N和内部RESET (POR)是否会强制相同的重置过程?

    问题3.
    RESET_N的用例是什么?
    是可选的,如果不需要对DP8.3822万进行硬重置,则始终可以绑定到High (deasset)
    在正常操作期间?

    Q4.如果我不使用RESET_N,它是否可以保持浮动,因为它具有内部上拉功能?

    问题5.
    DP8.3822万i数据表页面中的RESET_N说明。5引脚功能表,
    它说:
    *****************
    将此引脚断言为低电平至少1μs,将强制执行重置过程。
    *****************
    但在第11页的“重置计时”表中,“重置脉冲宽度”为10μs (min)。
    以下哪项是正确的? 1μs是吗?

    此致,
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,g.f

    问题1. 是的,即使在通电后保持RESET_N,内部POR仍会出现。

    问题2. 是的,它们强制执行相同的流程。

    问题3. 如果设备在正常操作期间出现任何错误,则可以使用RESET_N。 有时,当链路不存在时,客户会使用它来重新启动自动协商。

    问题4: 它可以保持浮动。

    问题5. 我得研究一下。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    感谢您回答我的问题。
    我了解第1季度到第4季度的情况。

    关于Q5,在其它TI EtherPhy产品(例如 TLK105L,DP8.3848万,DP8.3867万),
    重置脉冲宽度为1μs (min),因此我猜DP8.3822万重置脉冲宽度也为1μs (min)。
    但我将等待您的回答。

    此致,
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,g.f

    在描述DP8.3822万特性时,重置脉冲宽度被确定为10us。 如果这对您的系统来说很难处理,则1us是可用的,但不在数据表的保证范围之内。

    10US不是打字错误。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    感谢您的回复。
    我明白了。

    此致,
    G.F.