This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913Q-Q1:两个不同数据表vesrion SNLS420B和SNLS420D之间的模式引脚电阻值不同

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913Q-Q1, DS90UB914Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640438/ds90ub913q-q1-mode-pin-resistor-value-different-between-two-different-datasheet-vesrion-snls420b-and-snls420d

部件号:DS90UB913Q-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB914Q-Q1

大家好,团队

一家汽车相机和SRV客户从4年前开始使用DS90UB913Q-Q1。 它们使用"PCLK from imager mode"(成像器模式下的PCLK)。 根据DS90UB913Q-Q1数据表"SNLS420B",模式电阻应为0欧姆。

e2e.ti.com/.../SNLS420B.pdf

当某些DS90UB913Q-Q1与某些DS90UB914Q-Q1对, DS90UB914Q-Q1无法锁定时,它们会遇到问题。

我们查看最新 的DS90UB913Q-Q1数据表"SNLS420D", 模式电阻器更改为100kohm。 在进行修改后,问题得以解决。

e2e.ti.com/.../SNLS420D.pdf

为什么模式电阻器值在新版本数据表中发生变化? 是否有IC设计更改?

如果客户根据  SNLS420B为 市场上已有的旧产品保留"PCLK from Imager mode"的0欧姆模式电阻器,是否存在任何风险? 解决方案是否可行?

谢谢

Kevin Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于成像器模式下的PCLK,建议使用100K配置。   不建议使用0欧姆。

    0欧姆将DS90UB913Q从成像器模式放入PCLK,但也将启用不再支持的自动休眠功能。

    除了用100K欧姆替换0欧姆电阻之外,没有其它解决方案。

    此致,

    查利蔡