This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT2:接收器的预期故障模式

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638571/sn65lvdt2-expected-failure-mode-for-the-receiver

部件号:SN65LVDT2

团队成员,您好!

希望你一切顺利。 您能否提供一些反馈

最近发现了一个设计缺陷,导致RS485信号被馈送到LVDS接收器。  接收器部件号为 SN65LVDT2DBVR。  看一下数据表,LVDS输入的绝对最大额定值是4.0 V。 理论上,我们的驱动电压可能高达5V,而实际上,我们的驱动电压可能约为4.5V

 

我们面临的挑战是,我们已经在现场部署了存在此缺陷的系统,并且我们正在尝试评估 现场故障风险的程度。   在这些条件下操作时,接收器的预期故障模式是什么?

此致,
Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randhir,

    我们已收到您的问题,并将很快向您发送更新。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Dennis。 是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randhir,

    很抱歉回复延迟。

    SN65LVDT2设备肯定无法处理RS485信号电平! 有许多可能出错并损坏SN65LVDT2设备的事情:

    - RS485驱动器输出电压可以是从-7V到+12V的任意位置。 超出SN65LVDT2的最大绝对输入电压限制,即- 0.5 至+4V。 引脚A和B的建议电压范围为0V至VCC-0.8V。 您必须确保连接的RS485驱动器的输出电压不超过这些电压水平。

    - RS485驱动器差分输出电压幅值可在200mV至5V之间变化。 SN65LVDT2可以处理的最大差动输入电压(VID)振幅为1V。 您需要验证是否未超过VID限制。

    - RS485预期端接电阻约为54欧姆,而SN65LVDT2则提供100欧姆端接。 在这种情况下,信号完整性可能会受到损害。

    此致,

    哈桑。