This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:VOD:1200mVpp和600mVpp意味着什么?

Guru**** 2575425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640300/sn65dp141-vod-1200mvpp-and-600mvpp-meaning

部件号:SN65DP141

团队成员:

我认为DP141是一个线性驱动器, VOD 1200mV是指只要输入被认为是'高',输出将是1200mV,而'低'将产生600mV的输出?

如果正确,那么线性转位驱动器的含义是什么? 我无法理解,请教育我,谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Andrew

    是的,DP141是线性驱动器,但含义不同。 这意味着当TX_DC_GAIN/CS引脚处于低位时,输出将为600mV,当此为高位时,输出将为1200mV。

    此致
    弗朗西斯科