This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:关于SN65LVDS31的附加抖动

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639135/sn65lvds31-about-the-additional-jitter-of-sn65lvds31

部件号:SN65LVDS31

尊敬的支持团队:

SN65LVDS31在125m处的附加抖动如何? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们已收到您的问题,并将很快向您发送更新。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vera,

    SN65LVDS31的大量抖动信息可在以下应用说明中找到:

    www.ti.com/.../slla053b.pdf

    如果您有任何其他问题,请查看并告知我。

    此致,

    哈桑。