This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3083E:关于信号线路降噪

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3083E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640272/sn65hvd3083e-about-noise-reduction-of-signal-line

部件号:SN65HVD3083E

您好,

我用SN65HVD3083E的设备制作了一个主板并对其进行了评估。
但是,由于噪音对信号线路的影响,我正在考虑在电路中添加以下内容。

·使用10kΩ Ω 将信号向上拉至5 V
·下拉B信号至接地,带10kΩ Ω
·使用10kΩ Ω 将Z信号向上拉至5 V
·将Y信号向下拉至接地,带10kΩ Ω
* 5V是VCC电压。

我想问一下这方面的问题。
(1)上述内容是否能降低信号线路上的噪音?
(2)上述内容是否影响设备的故障安全功能?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaji
    您能否先检查设备的电源? 有时,电源本身会发出噪音,可能会与信号耦合。 总线上是否有终端? 一般情况下,总线端接可以减少反射并具有更好的信号完整性。 在总线上添加上拉/下拉电阻器会改变系统的故障保护。 您可以参阅本设计指南(www.ti.com/.../slla272c.pdf) 以了解更多详细信息(第3页第6部分终止,第4页第7部分失效保护)。 如果您有任何疑问,请告诉我。
    此致,