This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:设备推荐

Guru**** 2575395 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640173/ds90lv804-device-recommendation

部件号:DS90LV804

你(们)好

我的客户请求LVDS缓冲器支持热插拔。 数据速率低于100MHz。 请帮助推荐TI解决方案。 非常感谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    推荐使用DS90LV804。  对于大多数LVDS缓冲器,支持热交换,建议GND和VDD电源在信号引脚之前进行接触。  这有助于在插入过程中提供电流路径,避免电压过大。

    此致,