This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31E:可以将HSD±信号连接到USB端口而不是D±?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640264/ts3usb31e-can-connect-hsd-signals-to-usb-port-instead-d

部件号:TS3USB31E

您好,TI的员工,

 你好。

 我们了解USB连接器应连接  到TS3USB31E的D±引脚( 请参阅TS3USB31E数据表第13页)

 我的问题是:我们能否将USB连接器连接到  TS3USB31E的HSD±?  然后TS3USB31E 的D±引脚连接到基带处理器或FS USB控制器。

此致

蒋伟智

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jiang,

    你也是美好的一天。

    是的,TS3USB31E是一个无源双向开关,因此您可以将连接器和控制器/处理器置于任意一侧。

    此致,
    豪尔赫