This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:需要散热数据

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS110DF410, DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639659/ds125df410-need-thermal-data

部件号:DS125DF410
主题中讨论的其他部件: DS110DF410DS100DF410

您好,我需要客户要求的DS125DF410的散热数据。

 

3.      您是否有适用于DS125DF410的Delphi散热型号?

您是否还能提供RθJC (顶部)接点至外壳(顶部)的热阻

和/或

RθJC (bot)连接至外壳(底部)热阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Par,

    是的,我们已为DS125DF410提供此信息。 由于DS100DF410和DS110DF410使用相同的封装,因此该热量数据也适用于两者。

    我注意到上面的R_theta_JA与数据表值不同。 请注意,上表是在2015年建模的,而数据表中的R_theta_JA是从较早日期开始的。 我们打算在下一个数据表修订版中使用上表中显示的值更新数据表。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Michael,Delphi车型怎么样,我们有吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Par,

    生成此请求时,我们没有生成Delphi紧凑型模型。 我今天将提出这一要求,但请注意,这将需要一些时间。 您的客户是否可以等待大约两周? 下周的支持可能会很有挑战性,因为这将是美国的感恩节那一周。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael,2周没问题,感谢您的帮助。 了解假日情况。 感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Par,

    我收到了您的电子邮件,表明您的同事已收到此设备的Delphi型号,因此我将认为此E2E线程已关闭。

    谢谢!

    Michael