This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953/954初始代码支持...

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640164/ds90ub953-q1-ds90ub953-954-initial-code-support

部件号:DS90UB953-Q1

德拉斯,

是否有用于客户测试的初始代码?

客户RD已学习应用说明和用户指南,但其中似乎没有参考代码。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,

    您能解释一下您到底在寻找什么吗? 初始代码和参考代码是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hamzeh,

    初始代码/参考代码表示在953/954打开电源时,客户需要设置一些必要的寄存器以获得适当的值,从而使硬件做好工作准备。
    客户想知道它们的寄存器是什么以及需要为谁的寄存器设置什么值。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,

    没有标准代码或参考代码。 如果他们对两种设备使用最新的硅(RTM),则不需要更改任何内容。只需确保他们具有正确的SER / DES ID和别名。