This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:DTX2P/DTX2N/DTX1P/DTX1N处的交流耦合电容器

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640194/tusb544-ac-coupling-capacitors-at-dtx2p-dtx2n-dtx1p-dtx1n

部件号:TUSB544

大家好,

数据表图35 (第41页) 显示了用于交流耦合电容器的DTX2P/DTX2N/DTX1P/DTX1N处的100nF。
另一方面,TUSB544EVM显示220nF

您推荐哪种价值?
两个值都是推荐值吗?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    八分三,

    根据Type-C规格,交流耦合电容器的电容范围为75nF至265nF。 另一方面,220nF是Display Port Alternate模式规格的建议值。

    注意:当您在RX对上包括交流电流电流上限时,我们建议使用较高的值(即 330nF),因为这些电容将与C型电缆另一侧的TX交流电容串联,因此总电容将高于75nF。

    此致,

    迭戈。