This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数字UART TTL信号调节,范围为1-50 MHz:反相器,缓冲器,中继器?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN7414, TXB0101, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639988/digital-uart-ttl-signal-conditioning-in-range-of-1-50-mhz-inverters-buffers-repeaters

主题中讨论的其他部件:SN7414TXB0101SN74LVC1T45

您好!

我有一个简单的UART通信信号来自 µC Ω,范围为1-50 MHz (尚未确定)。 理论上,信号也可能来自MCU的GPIO。  

该信号被传输到其他几个 µCs。 在传输线路中,有几个开关,连接器和分叉无法避免,会使信号变差。 在到达某些目标MCU时,最初看起来是完美的方形和陡峭的侧边不可识别,因为开关绕在侧边,线路中有反射和一些信号衰减。

我们现在讨论的是单向流量,这是为了简化。 稍后,也将使用半双工操作。

即使我使用总线(I2C,RS-485,CAN...),传输路径中的上述问题也会产生类似的问题。

我需要的是以下内容:

我猜存在的组件只需获取输入信号(理想情况下通过子采样),检测它是否为0和1,并输出新的,漂亮的,"完美"的方形输出信号。 当然,传播会有一些延迟,但我预计这只会比一位的持续时间长一点(对吗?)。 变速器速度恒定且已知。 但是,我希望避免发送时钟信号,因为该信号也会变差,并且需要额外的连接。

您可以推荐哪种类型的部件,以及TTL +5V信号相对于GND的哪种具体选择? 我正在寻找中继器,但找不到一个用于"简单" UART信号的中继器。 还是需要1位缓冲区?

我似乎可以通过2个逆变器(如 SN7414)传递信号? 但这会浪费印刷电路板空间,连接和可能的传播延迟。

如有任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢!

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christoph:

    我们正在研究这一问题,并将很快回复您。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    同时,我相信我已经明白我只需要一个缓冲器/线路驱动器,它基本上与连续的两个反相器相同或相当相似。 现在的问题是,是否有一个好的选择这种缓冲的工具,以及我是否忘记了任何东西。 我正在处理1-12 Mbps范围内的5V信号。  

    谢谢  

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Christoph:

    是否需要自动方向传感缓冲区(TXB0101)或是否需要方向控制缓冲区(SN74LVC1T45)。  自动方向缓冲器通常具有较低的驱动器强度,但可能能够支持50MHz,但这取决于总线负载,数据表中的数据速率为15pF。  我怀疑您的巴士负载太轻,但它可以为您的微型电脑节省一个销。  

    方向控制(SN74LVC1T45)更可能是重载的最佳选择。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/txb0101.pdf

    如果您有任何疑问,请告诉我。  

    Francis Houde