This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万EVM:NC引脚连接

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640244/tps65986evm-nc-pin-connection

部件号:TPS6.5986万EVM

您好,

现在我复习TPS6.5986万原理图。

我找到了定义为NC引脚的L11和B6引脚,但它仍然连接到TPS6.5986万EVM原理图上的GND和K10引脚。

这些引脚是否应保持未连接,或者我应参考EVM原理图?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luke,

    我们在EVM中这样做是为了简化路由。 请在客户主板中保持未连接状态。

    谢谢!
    拉胡尔