This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:I2C速度

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639344/ds90ub954-q1evm-i2c-speed

部件号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其它部件:USB2ANY

你好

我尝试通过I2C与Cypress接口设备进行通信。 我以前使用USB2ANY工具,但我不知道它通过I2C协议与954通信的速度。 我想知道954号的速度是如何设定的,推荐的是什么,因为我可以在Cypress装置中改变这一点。 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yuly:

    954 I2C支持三种模式:标准模式,快速模式和快速加号模式。您可以将设置更改为在寄存器0x0A和0x0B中使用其中的任何一种模式。

    有关更多详细信息,请参阅954数据表第54页。