Other Parts Discussed in Thread: MAX3243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MAX3243 您好,支持团队,
我们的客户目前正在使用MAX3243。
在客户主板上,MAX3243的驱动器输出信号上会出现纹波。
我在E2E中发现了类似的案例。
e2e.ti.com/.../62.7685万
我建议客户更换充油泵电容器和旁通电容器的组合。
C1 = 0.1 μF,C2 = C 3 = C 4 = 0.47 μF
然后,一些减少了纹波,但另一些没有减少,只改变了纹波的频率(41 kHz)。
所以客户有一些问题。
1.以下值是否是减少纹波的最优电容器组合?
它们的值是否因设备而异?
C1 = 0.1 μF,C2 = C 3 = C 4 = 0.47 μF
2.我认为脉动的频率取决于充电泵电容器和输出电阻。
IC导致的变化范围如何?
此致,
Tachibana先生