This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万:EVM F/W

Guru**** 2576915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639878/tps65983-evm-f-w

部件号:TPS6.5983万

您好,先生  

1.您能否帮助提供TPS6.5983万EVM的PJT文件? 我将测试接收器和源模式  

2.我认为TPS6.5983万是NRND,这意味着我们可以直接使用TPS6.5983万B来代替它?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海凯

    请使用GUI中突出显示的选项更新EVM的固件。  

     

    是的,您可以使用TPS6.5983万B代替TPS6.5983万。

    谢谢!

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul

    感谢您的快速回复
    刷新仅支持bin文件,不支持PJT文件,是否可以获取PJT文件?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    否,项目文件不可用于EVM。

    谢谢!
    拉胡尔