This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2560A:TPS2560和TPS2560A之间的差异

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2560A, TPS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640030/tps2560a-difference-between-tps2560-and-tps2560a

部件号:TPS2560A
主题: TPS2560中讨论的其他部件

大家好,

TPS2560和TPS2560A的区别是什么。 TPS2560是否可以替换为某个版本?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yu,
    tps2560a电流限值精确度更注重2.3A (苹果MFi的特殊要求),则精确度包括Rlimit +- 1 % 变体,如果客户没有此特殊要求,您可以推荐tps2560。