This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS881:SN65HVS881是否支持多位奇偶校验错误检查标识?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638320/sn65hvs881-is-sn65hvs881-supports-multiple-bit-parity-error-check-identification

部件号:SN65HVS881

大家好,

我们已为我们的应用选择了此SN65HVS881 IC。

但是,我们想知道,此IC是否支持多位奇偶校验错误检查?

如果不支持此IC,如何在SW中处理多位奇偶校验错误检查?

请提供您对此说明的宝贵反馈。

此致,

S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,  

    SN65HVS881具有内部奇偶校验发生器。 以下是  奇偶校验检查工作原理的说明和功能图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的回复。
    以下是其他说明,
    #此IC是否仅检测单位奇偶校验错误? 还是多位奇偶校验错误?
    #如果不支持多位奇偶校验错误检测,我们是否需要处理SW中的多位错误检测逻辑?

    此致,
    S.Saravanakumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saravanakumar先生,

    我不知道这是多么的放松。 我想您可能对另一个帖子感兴趣。 请告诉我,我们最新的隔离设备在多大程度上符合您的设计?

    e2e.ti.com/.../63.9042万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的反馈。

    我们已经在使用 您的最新产品。

    此致,

    S.Saravanakumar