This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:自动电压控制功能

Guru**** 2580145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639208/ds90ub914a-q1-auto-voltage-control-function

部件号:DS90UB914A-Q1

您好,

我希望您确认"自动电压控制"(0x03[5])的详细功能。

此功能是否可以自动检测Vdio?

如果是这样,当用户将0x03[5]设置为0x1时,用户应该为0x3[4](VDDIO模式)设置什么值?

在这种情况下,用户是否可以将此位视为“不在乎”?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    “自动电压控制”(0x03[5])选择设备是自动检测VDDIO电压,还是用户指定VDDIO电压,这是正确的。
    如果0x03[5]设置为0x1,则0x3[4]可视为“不在乎”。

    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,蔡山,

    感谢您的回复。

    >VDDIO电压自动或用户指定。
    很抱歉,我不确定用户将0x3[5]设置为0x0的情况。
    我相信当用户将0x3[5]设置为0x0时,0x3[4]的设置将变为活动状态。 因此,我认为用户必须将与从外部提供的VDDIO相同的电压设置为0x3[4]。
    不过,我认为这项行动没有多大意义。 因此,请您确认以下内容吗?

    1.我的理解是,当用户将0x3[5]设置为0x0时,0x3[4]的设置将变为活动状态,对吗?
    2.如果“1”的答案为“是”,用户将0x3[5]设置为0x0的情况是什么?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1.是的,您的理解是正确的。
    2.手动设置增加了灵活性,并可起到防故障的作用。 如果用户希望确定VDDIO已设置为所需级别,则可以将0x3[5]设置为0x0并手动设置0x3[4]。

    此致,
    查利蔡