This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387:使用DS90C387进行全高清显示屏连接。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C387, DS90CF388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639809/ds90c387-using-ds90c387-for-full-hd-display-connection

部件号:DS90C387
主题中讨论的其他部件: DS90CF388

您好,我们正在考虑将 AM5728 与 DS90C387配合使用 ,以便 在一个全高清液晶屏(1920*1080)上1080上显示。 由于像素数庞大,LCD需要2端口LVDS同时进行奇像素甚至像素传输。 数据映射要求显示在Attach中。

我们想知道 DS90C387是否 配置为单像素到双像素模式,AM5728 是否使用一个LCD缓冲器,如LCD1输出24位RGB,其中包含奇数和偶数像素数据,然后 DS90C387 将它们拆分为2个LVDS端口,一个用于奇数像素,另一个用于偶数像素? 这是否可行? 如果是, 像素时钟( 来自AM5728的输出)与LVDS clk ( 来自DS90C387的输出 )有什么关系?

 DS90C387 如何在拆分时识别奇数和偶数像素数据?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您好,

     

    是否可以发送LCD显示数据表? 什么是帧速率? 此输入数据映射是否适用于LCD输入规范? 我预计没有问题,因为DS90C387支持QXGA。

     

    LCD侧的接收器IC规格是什么?

     

    要对单到双模式进行编程,在此模式下,数据可以以170 MHz的最大像素时钟频率计时到发射器,第16页上的表4具有单像素时钟输入到双像素时钟输出数据映射。

     


     

    为了更好地帮助您进行设计,您能否发送系统方框图?

     

    此致,

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,该数据映射来自LCD数据表。 LCD LVDS clk典型频率为74.125MHz, 分辨率为1920*1080,1080,每像素24位RGB。

    系统方框图就像处理器AM572x连接 到DS90CF387,然后从主板转到LCD,LCD上应该有一个接收器,但 我还没有收到接收器PN,但我认为它应该在与DS90CF388类似的情况下工作。  

    从表4来看,DS90CF388似乎能够从 DS90CF387传输的数据中拆分奇数数据和偶数数据。 因此,我很想知道DS90CF388如何识别奇数或偶数像素? 另一种提问方式是,AM572x如何将奇数和偶数数据安排到一个LCD通道(24位并行总线)中? 这是一种可行/通用的应用程序设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    该设计是单像素到双像素的,因此DS90CF387可将AM572x中的旧数据和均匀数据分离出来。 DS90CF388采用双LVDS端口,就像您正在共享的数据映射一样。 例如,在表4上,TX引脚R16映射到TFT面板数据信号处的RO0和RE0。 RO0和RE0代表奇数和偶数R0信号。

    您的液晶屏在双像素模式下以75MHz运行。 这意味着DS90CF387的运行频率是150MHz时75MHz的两倍。 DS90CF387频率在单像素到双像素模式下为65MHz到170MHz。 您需要确保AM572x可支持TX 150MHz。

    您能否将您的结构图发送给我? 您的最终应用程序是什么?

    如果您想通过电话与我进行回顾和讨论,请告诉我,我会安排。  您还可以通过您所在地区的TI现场应用程序进行安排。

    此致,

    Dennis