This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319-Q1:数据表图2中的放电电路

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639817/tusb319-q1-discharge-circuit-on-fig-2-of-the-datasheet

部件号:TUSB319-Q1

您好,

P-ch FET用作数据表图2中的放电电路,如下所示。

虽然我认为N-ch FET并不适合P-ch FET,但它又如何呢?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramuchi,

    N-ch FET是最佳解决方案。 使用P-ch FET (您当前的情况)时,ID引脚将 在  ID='1'(设备连接)时对VBUS电路放电。  使用 N-ch FET,当ID='0'(无设备连接)时,电路将会放电,这是我们针对此类应用的目标,在DFP中,用于 安全,而UFP应用是保护系统的必需应用。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    感谢您的回答。
    我明白了。

    应在哪种情况下选择P-ch FET?
    请告诉我参考。

    此致,
    Kuramochi