This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:DRX2P/DRX2N/DRX1P/DRX1N处的交流耦合电容器

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639091/tusb544-ac-coupling-capacitors-at-drx2p-drx2n-drx1p-drx1n

部件号:TUSB544

大家好,

数据表显示以下信息,并且DRX2P/DRX2N/DRX1P/DRX1N ( 红色部分)处没有交流耦合电容器。



另一方面,EVM具有这些电容器。
(第6页)
http://www.ti.com/lit/ug/sllu260/sllu260.pdf

您能告诉我 为什么EVM中有交流耦合电容器吗?
是否  需要这些交流耦合电容器?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-san,您好!

      这是因为有一个关于可选Rx交流耦合电容器的工程更改通知(ECN)。  此电容器可用于ESD/EOS保护并从Rx侧去除不必要的偏置电平。 由于不同UBS-SS系统的RX端具有可变共模电压(使用不同的端接方案),因此此选项可以消除互连逻辑的不匹配偏置电平。 在通过RX引脚添加此电容器泄漏电流后,理想的电流为0mA,这有助于防止水腐蚀。 (与TX侧相同)

    在这里,您可以找到USB规格中的原始文档。

    e2e.ti.com/.../USB-3.1-ECN-Rx-AC-Coupling-Capacitor-Option.pdf

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的支持。
    我想提出以下补充问题。

    1)
    这些Rx交流耦合电容器是否有建议的额定电压值?
    TUSB544EVM用户指南未显示此信息。

    2)
    除了交流耦合电容器之外,您是否建议在Rx和GND之间设置电阻器?
    我听说竞争对手的设备推荐了它。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    八分三,

    如所附ECN文档Diego (表6-2)中所述,交流耦合电容器的值应介于297nF和363nF之间
     

    PD电阻 器为可选件。 我们建议您在  PCB上添加占位符(未填充;将填充板放在RX描记上以避免有存根),并且仅在以后检测到需要时填充。
     
    此致,
    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge San,

    感谢您的支持。

    以下查询如何?
    它不是电容,而是Rx交流耦合电容器的额定电压。
    ----------------
    1)
    这些Rx交流耦合电容器是否有建议的额定电压值?
    ----------------

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    八分三,

    我们没有建议评级,客户可以使用与TX对相同的评级。 实际上,我会更加重视这些电容器的包装,如果可能,请使用0201,我建议使用0402作为最大尺寸。

    此致,
    迭戈。