This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:关于TUSB546 SBU1/2电阻器2M至GND问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639976/tusb546-dci-about-tusb546-sbu1-2-resistor-2m-to-gnd-question

部件号:TUSB546-DCI

您好,TI:

您好,请问TUSB546在哪种情况下需要保留2M电阻器才能连接到GND? 将EVM显示为未保留。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      EVM在SBU线路上没有下拉电阻器,因为它仅用于调试和评估目的。 当端口连接到也具有这些PD电阻器的UFP时,2M值应高于最低规格

     kΩ C型规范:"端口上的SBU引脚应开路或有弱下拉接地,强度不大于zSBUTermination ",此下拉必须大于950 μ m。

    此致,

    迭戈。