This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:具有故障保护电阻的共模阻抗

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639956/sn65hvd3082e-common-mode-impedance-with-fail-safe-resistor

部件号:SN65HVD3082E

您好,专家,

有几个应用手册和博客提到,故障安全电阻器将对 RS485网络中的节点数产生负面影响。 网络只需要一对故障安全电阻器。 我的客户对所有节点使用相同的原理图,如下所示:

使用以下示意图时,等效电阻是多少?

每个节点都有故障安全电阻器,这对最大节点数有何影响?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhou,

    感谢您分享此示意图! 是的,TI提供了大量有关RS485的材料,我确实理解有时会令人眼花缭乱。

    您的客户使用的设备具有1/8单元负载,可在总线上支持多达256个节点。 故障安全电阻器在定义发生故障或怠速状态时接收器的输出时非常方便,但您需要计算它,因为它代表两条总线A-B的额外共模负载

    现在回答您的问题:

    -在单总线上,等效电阻值几乎与R7或R8相同,即3.3千欧姆

    -故障电阻器增加了共模负载,对于RS485标准,该负载必须小于375欧姆。 为了保持低于此值,我建议计算可连接到总线上的最大节点数。 只需将单位负荷除以每个节点的等效输入即可获得该值。

    有关此主题的更多详细信息,我真的建议您阅读以下简单的应用说明: e2e.ti.com/.../Failsafe-resistor-calculation.pdf

    有关EIA-485标准如何定义单位负载的详细信息,请阅读以下内容:

    另一个有关故障安全偏差网络的有趣博客:

    一如既往,如果您有任何疑问,请随时咨询。

    我希望这能澄清你的想法。

    此致,

    Adrian