This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP408:有关输出通道到通道偏移优化和切换输入选择的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637077/sn65lvcp408-questions-on-output-lane-to-lane-skew-optimization-and-switching-input-selection

部件号:SN65LVCP408

下面是数据表中没有的要求和信息,我想尽快获得。

  1. 差分时钟切换(1MHz至500MHz)
  2. 任何输出的任何输入
  3. 任何输出组的任何输入(包括所有输出)
  4. 对于具有相同输入源的输出,保持输出与输出的偏差符合规格(最大75ps)
  5. 本地时钟切换:8英寸x 8输出。 TI网站上最适合的产品是SN65LVCP408 (75ps)。

问题1:我是否可以关闭均衡/预强调以获得更好的偏斜效果?

问题2:芯片是否有3*sigma歪斜数字? 应小于75ps。

  1. 切换频率设置时,输出频率可以随时更改

A-      不允许出现频率变化的输出故障

问题3:每个输出mux (在数据表第2页下方以红色圆圈标出)是否完全独立于其他输出mux?

B-     如果输入改变频率,则故障正常

如果      输出选择新输入,C -毛刺正常          

  1. 还需要更大的时钟开关:18英寸x 32输出

问题4:TI是否有任何交叉点交换机来满足此大型交换机要求?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Quang

    A1: 关闭EQ和/或Pre-E不会更改偏斜数字。

    A2:我没有输出偏差的3西格玛数。  我只知道数据表中给出的典型值和最大值。

    A3:每个输入驱动一个独立的8:1 Mux

    A4:我没有意识到任何较大的交叉点开关  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    感谢您的回答。 您能否提供可以使用的最低差分时钟速度? 我需要1MHz。

    支持500kHz甚至更好。

    谢谢!

          1.差分时钟切换(1MHz至500MHz)